Privacy Statement
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

FCC Rules Part 15

Federal Communications Commission (FCC) Rules Part 15.105

§ 15.105 Information to the user.

b) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

  • Reorient or relocate the receiving antenna.
  • Increase the separation between the equipment and receiver.
  • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


 

Partie 15.105 du règlement de la Federal Communications Commission (FCC)

§ 15.105 Renseignements destinés à l’utilisateur.

b) Cet équipement a subi des tests prouvant sa conformité aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’y a aucune garantie que ces interférences ne puissent survenir dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l’éteignant et en l’allumant, l’utilisateur peut essayer de corriger ces interférences par les mesures suivantes :

  • réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
  • augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
  • brancher l’équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
  • consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision.


 

Reglas de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) Sección 15.105

Sección 15.105 Información dirigida al usuario.

b) Este equipo se probó y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a lo establecido en la Sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se designaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se insta al usuario a que pruebe corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

  • Reoriente o reubique la antena de recepción.
  • Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
  • Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
  • Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV con experiencia para obtener ayuda.